结果:找到"益智玩具语音芯片 玩具语音芯片",相关内容1000条
  • CI2451国内低成本2.4G无线玩具汽车航模开发资料
  • 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。——内部高速时钟:I_HRC(1~20MHz)——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz)◼四种工作模式——正常模式(Normalmode)、慢速模式(Slowmode)、待机模式(Standbymode)、睡眠模式(Haltmode)。◼6种硬件中断——Timer0上溢出中断、Timer1下溢出中断、WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。◼在待机模式(Standbymode)下可由6种中断唤醒——Timer0上溢出中断、Timer1下溢出中断、WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。◼在睡眠...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G: 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-11-03 10:36:00
  • NV080C语音芯片在儿童益智玩具上的应用
  • 家长越来越多地关注儿童的身心发育,家长通过选择益智玩具,更早开始学前教育,帮助宝宝在玩的过程中进行大动作、精细动作、逻辑力的锻炼和发展。益智玩具可以鼓励孩子用感官去接触世界,比如刺ji他们的视觉、听觉和触觉,帮助他们配合各种感官反应去接触和识别外界所有新奇的事物。不同的益智玩具可以帮助孩子认识世界。为了形象更逼真,很多益智玩具都加入了相对应的音效,帮助宝宝们培养孩子对音乐的兴趣,提高他们的节奏感和手眼协调能力。NV080C语音芯片因为其成本低廉,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点,而被广泛应用到各种益智玩具当中。它有一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,音质清晰,具有多种按...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-22 13:26:00
  • 智能语音芯片在油烟机上的应用
  • 随着人们的生活品质与收入水平的持续提升,居民对家电的需求从解决基础生活问题的传统刚需型家电,逐渐向提升生活品质的智能化小家电转移。在追求智能化的大背景下,智能化家电产品越来越受到用户和品牌企业的青睐,大到冰箱洗衣机彩电,小到微波炉烤箱,几乎所有的产品都开始融入智能元素,油烟机也不例外,油烟机又称吸油烟机,是一种净化厨房环境的厨房电器。它被安装在厨房的炉灶上方,能将炉灶燃烧的废物和烹饪过程中产生的对人体有害的油烟迅速抽走,排出室外,减少污染,净化空气,并有防毒、防爆的安全保障作用。下过厨的伙伴们或许都有过这样的感受,手忙脚乱爆炒时,油烟四起,这时往往腾不出手来去调整抽油烟机的档位。而智能油烟机...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 油烟机 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-04 14:33:00
  • 离线语音控制方案定制开发
  • 离线语音方案开发定制,蓝牙,手机端APP,手机小程序,红外遥控器芯片等。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 离线 能家居 能灯 物联网 能酒店 发帖人:离线语音控制开发 发帖时间:2022-02-25 17:55:00
  • 智能语音芯片智能扫地机上的应用
  • 福玛特在2000年推出全球第一台智能扫地机后,正式开始踏入清洁行业,随后就逐渐走上了智能扫地机器人的发展之路。而我国扫地机器人市场兴起相对较晚,2009年市场上推出第一款扫地机器人地宝,随着海内外布局品牌逐渐增多,扫地机器人市场消费教育获得成效,行业开始进入快速发展阶段。而扫地机器人,又称自动打扫机、智能吸尘器、机器人吸尘器等,是智能家用电器的一种,能凭借一定的人工智能,自动在房间内完成地板清理工作。智能扫地机器人,只需要动动嘴巴,就可以控制扫地机的工作模式,实现真正地解放双手,那么它是怎么实现语音控制的呢?这里就要跟大家介绍一下语音识别芯片了,语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-13 13:10:00
  • 语音识别芯片在智能空调上的应用
  • 在智能家居生活中具有多种不同的控制方式,但智能语音助手是其中最自然的智能家电交互方式,通过语音控制使家居生活环境达到舒适的状态,从而在使用过程中收获满满的家居生活便捷体验。随着科技的发展以及智能AI的兴起,人们对交互体验的需求不断增长,现在的电器设备都在走向智能化,空调也不例外,您只需要躺在沙发上喊话控制着空调开关,不用遥控器,语音就可以对空调进行控制。而实现这一功能的核心—NRK3301语音识别芯片,是一款32位高性能、低成本语音识别IC,其具有识别精准、远场降噪等优势,最多可支持不超过100条离线指令;离线语音识别,采用最新的神经网络(TDNN)算法,具有识别准确,误判率低等优势,5米远...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 离线 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-17 14:50:00
  • 什么样的条件的语音芯片才是好的语音芯片?
  • 语音芯片作为日常生活普遍的电子产品,其功能与品质层面十分突出,而这将归功于该语音芯片生产厂家的严苛管理方案及其与时俱进的发展战略,才可以有更靠谱的品质保障,那么,具备什么样的条件的语音芯片才是厂家/买家心中理想的语音芯片呢?下面九芯电子小编就和大家一起探讨下:1、具备体积小巧且应用范围广的有利因素供应质量好,价格低的语音芯片厂家具有体积小的有利因素,因此其能在更多的细小产品中发挥出重要的作用,除此之外,应用范围广泛也是该语音芯片所具备的强大有利因素,其不单单被应用于广告标牌、医疗以及各式各样的玩具行业中,还被广泛地应用于各大交通指示设备中,NVD语音芯片系列为SOP8封装的8脚OTP小芯片,...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-25 14:00:00
  • 智能语音芯片是如何让智能家居“听话”的?
  • 一、国内发展现状与趋势当下,国内涉及语音控制技术的企业也有不少,竞争力也比较大。为了能够在该行业脱颖而出,就需要不断加强语音控制技术,尽量排除噪音干扰,增加它的预置命令词识别,缩短其语音识别响应的时间,这样才能提高家居产品的智能化水平,让人们享受到真正智能的家居生活。科技改变生活,高科技语音控制技术让人们享受到了更便捷的家居生活,如今很多家居产品中都使用了识别率更高、回应速度更快的无线语音控制技术,离线也能识别指令并做出反应。随着国内的语音控制技术在不断升级,模板体积越来越小,如九芯电子NRK3301语音识别芯片可以支持离线语音指令100条,支持真人音频播报,在背景噪音50db的条件下也可以...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 识别 ic 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-20 11:44:00
  • NRK3301语音识别芯片助力智能家居智能化!
  • 智能晾衣架将传统的遥控开关控制的电动晾衣架进级为语音控制,只需要使用者简单地说几句命令,便可以控制晾衣架的上升、降落、照明、消毒、吹风等,无需用双手去按遥控开关。当我们的双手拿满衣物,无法腾出手来控制遥控开关时,语音控制开关可替代使用者按遥控开关的动作,使用者只需要说一句“衣架降落”便可以让晾衣杆降落,这时候我们可以很方便的把手中的衣服挂到晾衣杆上。而实现这一语音喊话控制晾衣架功能的核心主要是应用了语音识别芯片——NRK3301语音识别芯片。NRK3301语音识别芯片是九芯电子推出的一款32位高性能、低成本语音识别IC,无需触摸按键,即可语音控制智能晾衣架的升降、开关照明灯等控制。响应时间短...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 识别 ic AI 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-14 10:30:00
  • 语音芯片的选型标准有哪些?
  • 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 识别 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-14 09:43:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: